Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
工具与软件:
你(们)好
我们遵循 TI 参考设计、使用 UCC28740来生成5V 和12V 输出、
但当 VIN 为交流110V 时、输出电压5V、12V 稳定
当 VIN 是交流220V、Vout 是5V、稳定的、12v 变为24V、对吧?
当 Vin 为 AC110V 或 AC220V 时、如何解决 Vout 为12V 的问题?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我查看了您的原理图、可能是关闭到辅助绕组噪声触发 OVP。 为了解决这一问题、需要使用 RCD 钳位而不是 TVS 来保护开关节点并在输出整流器上进行缓冲。 以下链接将为您提供一份应用手册、讨论 UCC28740的初级故障检测问题以及解决方法。 应用手册中提供了有关如何设置 RCD 钳位和缓冲器的信息。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
另外、我建议使用下面链接中的 Excel 设计工具查看该设计。
https://www.ti.com/tool/download/SLUC487
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、