This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:PCB 布局问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468895/ucc20225-pcb-layout-questions

器件型号:UCC20225

工具与软件:

大家好、我不熟悉 H 桥设计、但面临一些设计挑战。

我使用 UCC20225NCLR 作为 H 桥设计的隔离式栅极驱动器。  


接地问题:
问题1。 我是否应该使用网带连接初级侧和次级侧的分离接地、以便它们具有共同的基准? 如果需要、噪声会耦合到初级侧吗?

同时、在我的设计中将 INA241A1用作电流检测器件。 我将差分输入电压通过缝隙从 MCU 接地拖动到栅极驱动器次级接地(电机驱动器接地)。
问题2: 我是否应该避免这种做法? 或者我应该使用隔离式电流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您关注我们的器件。

    Unknown 说:
    q1. 我是否应该使用网带连接初级侧和次级侧的分离接地、以便它们具有共同的基准? 如果有、噪声是否会耦合到初级侧?

    初级侧和次级侧应单独接地、以避免影响驱动器隔离性能。

    [报价 userid="606205" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468895/ucc20225-pcb-layout-questions "]我同时在我的设计中使用 INA241A1作为电流感应器件。 我将差分输入电压通过缝隙从 MCU 接地拖动到栅极驱动器次级接地(电机驱动器接地)。
    问题2: 我是否应该避免这种做法? 还是应该使用隔离式电流检测?[/QUOT]

    我建议进行隔离式电流检测、以使 MCU 接地和栅极驱动器次级接地完全隔离。  

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我要感谢你的答复。

    如果必须穿过电流检测放大器的差分输入、是否使差分输入优于单端差分对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jun、

    我们的团队于2月17日离开办公室参加美国假期。 请期待延迟回复。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    初级侧和次级侧之间的连接会影响器件的隔离规格。

    系统的功率级将具有多大的总线电压?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    如图所示、栅极驱动器的初级电压为3.3V、而次级电压为12V。

    如果我的上一个问题不清楚、我们深表歉意。 我要问的是:CSA 的差分输入电压的差分对是否比单端输入更可取、因为它必须穿过狭缝?

    参考文章: 分割平面以及微带信号穿过它们时会发生什么情况| 2018年01月16日|信号完整性期刊

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun:

    现在他不在办公室,他会在下一个工作日内作出回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您分享详细信息。

    此处的问题是 MCU 接地端和电源接地端之间的连接。

    如果我对问题有误解、请更正我、但除非您具有隔离式电流检测、否则不建议使用此连接。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我可以展示为什么我不使用隔离式电流感应放大器。 我使用差分对而不是单端的做法是否合理?

    此致、

    Jun Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    是的、与单端拓扑相比、差分拓扑是更好的选择。 但是、如果路由到器件下方、则无法根据数据表保证隔离规格。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您的确认。 顺便说一下、是否有任何隔离式电流检测放大器具有与 INA241类似的规格?

    谢谢你。

    此致、

    Jun Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    没问题!

    我无法对隔离式电流检测发表评论、但下面的链接将提供更多详细信息。

    https://www.ti.com/technologies/current-sensing-solutions.html#isolated 

    有关这方面的更多问题、您可以使用传感器论坛页面、专业技术专家将乐意为您提供支持。

    指向传感器论坛页面的链接: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum 

    此致、

    Hiroki