This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:对 I2C 使用1.8V

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477653/bq25792-using-1-8v-for-i2c

器件型号:BQ25792

工具与软件:

我已经将 BQ25792用于我之前的几个系统、它在3.3V I2C 下运行正常。  

现在我要介绍一个新设计、在该设计中、将使用1.8V 作为 I2C 逻辑电平。 BQ25792是否可以在1.8V 下正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nazeer:

    是的、我们也有其他客户在 I2C 线路上使用1.8V 上拉。

    此致、

    Jeff