请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 工具与软件:
我已经将 BQ25792用于我之前的几个系统、它在3.3V I2C 下运行正常。
现在我要介绍一个新设计、在该设计中、将使用1.8V 作为 I2C 逻辑电平。 BQ25792是否可以在1.8V 下正常工作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.