工具与软件:
如果有人能帮我解决这个电源问题、敬请咨询。 我不明白为什么在正分支正常工作时-15V 不会输出。
是否有调试方法? 我可以采用什么测量方法来检查问题所在的位置?
我可以添加 GND 作为信息、它是电源平面。
谢谢!
埃尔曼诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../tr_5F00_swpin2_5F00_gndpin1_5F00_c0.mp4
尊敬的 GUI:
该视频位于 PIN2 (SW)和引脚1 (GND)之间
我希望这个视频足够了、很遗憾、我不能做任何进一步的测试。 TPS54302融化!!!
视频时长10秒、可以看到芯片不断重启。 这种行为意味着什么?
我放入新芯片后、就会制作出另外2个视频
谢谢、此致、
埃尔曼诺
您好、Ermanno
施加的 Vin 是多少、 U202的 MOSFET 的 Vds 为 Vin+|Vo|应低于 TPS54302的电压速率(28V)。
您可以检查在施加较低的输入电压(例如10V)时反相降压/升压是否可以正常工作。
谢谢、此致。