This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:双电源 TPS543XX

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473830/tps54302-dual-power-supply-tps543xx

器件型号:TPS54302

工具与软件:



如果有人能帮我解决这个电源问题、敬请咨询。 我不明白为什么在正分支正常工作时-15V 不会输出。
是否有调试方法? 我可以采用什么测量方法来检查问题所在的位置?

我可以添加 GND 作为信息、它是电源平面。

谢谢!
埃尔曼诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermanno:

    Bella 今天太棒了、下周一会回来。 她稍后会给你反馈。 感谢您的耐心。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥罗拉,这不是紧急,周一会好

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ermanno

    您能否测量 SW-GND (IC)(引脚1)之间的电压波形? 和 VIN 和 GND (IC)、EN 和 GND (IC)之间的波形。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tr_5F00_swpin2_5F00_gndpin1_5F00_c0.mp4

    尊敬的 GUI:
    该视频位于 PIN2 (SW)和引脚1 (GND)之间
    我希望这个视频足够了、很遗憾、我不能做任何进一步的测试。 TPS54302融化!!!

    视频时长10秒、可以看到芯片不断重启。  这种行为意味着什么?

    我放入新芯片后、就会制作出另外2个视频

    谢谢、此致、

    埃尔曼诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ermanno

    施加的 Vin 是多少、 U202的 MOSFET 的 Vds 为 Vin+|Vo|应低于 TPS54302的电压速率(28V)。

    您可以检查在施加较低的输入电压(例如10V)时反相降压/升压是否可以正常工作。  

    反相降压/升压转换器的工作

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我更换 tps54302 (希望在今天)、我将进行所需的验证。
    谢谢
    埃尔曼诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵支持、我已经完成了建议的测试。
    将电压有效地降低到9V、芯片就能启动并正常工作。
    这解决了我关于负分支的问题。
    现在、我必须返工正支路网络、此时电压已降至8V。
    无需创建额外的视频
    非常感谢
    此致、
    埃尔曼诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    我将关闭此主题帖、如果还有其他问题、请告诉我们。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、您可以安静地关闭它
    谢谢!
    此致、

    埃尔曼诺