This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:关于 UVLO 电平的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477381/tps552882-question-regarding-uvlo-level

器件型号:TPS552882

工具与软件:

我正在设计一个需要将2.75V-12V 转换为5V 电压轨的电池应用、并为此使用 TPS552882降压/升压转换器。 数据表提到该器件的 UVLO 阈值典型值为2.9V。  


但是、对于我们的应用、我的计划只是通过一个200k 电阻器将我们的输入电压连接到 EN/UVLO 引脚、并包含一个未组装的下拉电阻器、如果我们需要某种欠压保护、我们稍后可以安装该电阻器。 在给定此配置的情况下、2.9V UVLO 阈值是否仍然适用? 此转换器是否仍能通过低至2.75V 的电池运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    是的、您可以直接将 EN/UVLO 引脚与 Vin 连接、但由于 Vin 始终高于 EN/UVLO 阈值、因此将根据 Vin 电平来启用/禁用器件。

    请注意、Vin 上升阈值为3.0V、这意味着仅当 Vin 高于3.0V 时、器件才能启动。 启动后、该器件可在低至2.7V 的输入电压下运行。

    BRS、

    布莱斯