请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 工具与软件:
我正在设计一个需要将2.75V-12V 转换为5V 电压轨的电池应用、并为此使用 TPS552882降压/升压转换器。 数据表提到该器件的 UVLO 阈值典型值为2.9V。

但是、对于我们的应用、我的计划只是通过一个200k 电阻器将我们的输入电压连接到 EN/UVLO 引脚、并包含一个未组装的下拉电阻器、如果我们需要某种欠压保护、我们稍后可以安装该电阻器。 在给定此配置的情况下、2.9V UVLO 阈值是否仍然适用? 此转换器是否仍能通过低至2.75V 的电池运行?