Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605
工具与软件:
我们使用具有12V 输入的 LMZ23605、并设置为3.3V 输出。 我们的应用为3A 最大负载输出。
我们在应用中遇到了此器件的故障、其中输出(引脚7)似乎短路。 没有输出电压
输出测量值为3.5欧姆、使用欧姆计。 由于此部件具有输出短路和过热保护并且我们不会加载输出
在5A 最大值附近的任何位置、我们想知道器件可能会发生故障。
我们未在高温环境(最高35C)中使用该部件
按照数据表中的规定、我们将 PGND/AGND 正确连接到 EP。
任何关于这种情况可能是如何发生的信息都是很好的。 此器件是否存在任何已知问题?
任何故障历史分析都会有所帮助。
谢谢你