This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:LMZ23605

Guru**** 2495215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461244/lmz23605-lmz23605

Thread 中讨论的其他器件:LMZ23605

工具与软件:

我们使用具有12V 输入的 LMZ23605、并设置为3.3V 输出。 我们的应用为3A 最大负载输出。

我们在应用中遇到了此器件的故障、其中输出(引脚7)似乎短路。 没有输出电压  

输出测量值为3.5欧姆、使用欧姆计。 由于此部件具有输出短路和过热保护并且我们不会加载输出  

在5A 最大值附近的任何位置、我们想知道器件可能会发生故障。

我们未在高温环境(最高35C)中使用该部件

按照数据表中的规定、我们将 PGND/AGND 正确连接到 EP。

任何关于这种情况可能是如何发生的信息都是很好的。 此器件是否存在任何已知问题?

任何故障历史分析都会有所帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供这些信息。 此外、还请分享您的原理图和布局、我很乐意与您一起审阅这些内容。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的响应。

    这是一个分类项目、因此我无法分享很多信息。 原理图如下所示:

     

    我们从电路板上移除了该器件、发现外露焊盘/PGND 短接至 AGND (~0.8 Ω)。

    我认为它们应该被隔离并只连接在电路板上。

    此外、我们将使能线路保持开路(悬空)、正如数据表第18页所述、因为有一个内部上拉电阻可启用稳压器。

    数据表中使能引脚上的绝对最大额定值为5.5V。 我们在使能引脚悬空的情况下测得的电压为6.4V。 我是个问题吗?   

    谢谢!

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    使能不应高于5.5V、因为这高于数据表中所述的绝对最大额定值。 在使能端保持开路的情况下、内部 UVLO 规定为发生在4.3V (请参阅数据表的第8.2.2.2节)。

    裸露的焊盘和 AGND 是否相互焊接或是否电气短路(即通过连续性测试)。

    是否可以与此 IC 和全新 EVM 进行 ABA 交换? 此测试的目的是确定是 IC 问题还是原理图问题可能导致了该问题。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    外露焊盘和 AGND 使用欧姆计测量、读数~ 0.8 Ω(因此电气短路)。

    我们为 LMZ23605订购了一些实际器件和 EVM、因此您所说的是后续步骤(ABA 交换)。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    听起来不错。 我将等待此测试的结果、然后我们可以继续进行调试。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我们在出现故障的原始电路板上更换了 LMZ23605、电路板现在工作正常。

    我们仍在想知道器件的情况。  

    我还获得了芯片的评估板并使其运行。 我确实注意到、在评估板上使能引脚悬空

    该引脚的浮动电压高达6.4V、就像我们的电路板一样。 根据数据表、此引脚上的最大电压为5.5V。 这仅用于外部驱动使能吗?

    谢谢!

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是您在引脚上看到的电压吗? 您使用的是哪种电路板(演示版还是评估版)?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    这是芯片使能引脚(引脚3)上的电压。 我正在使用评估板。

    我删除了 Renh、因此使能引脚未连接到任何地方、并像一样悬空  

    我们使用它的方式。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我懂了。 感谢您的确认。

    是、对于该器件、EN 可以保持悬空、因为它具有内部上拉电阻器。 再问几个问题:

    当器件发生故障时(VIN、VOUT、IOUT、FSW)、此器件所运行的输入/输出配置文件是什么?

    L2是否短路或连接了?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    VIN= 12VDC、VOUT = 3.3VDC、IOUT = 3A (最大值)

    根据数据表、SYNC 未使用并且该引脚接地、因此自由运行的 Fsw 应为812kHz

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢您的讲解。 另请确认我先前关于 L2的问题。  

    此外、当您有机会分享您的布局时、也请分享您的布局、以便我进行审阅。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、L2没有短路。 我不确定是否要发送布局、因为它是分类的。 我会找到答案。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    听起来不错。  

    此电感器是否是模块下游器件的输入滤波器的一部分? 这可以共享吗?

    布局是检查您的问题的下一步。 如果您对这个论坛的宣传有任何疑虑、可以随时在 E2E 上直接向我发送一封电子邮件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    因为我已经过一段时间了、我要关闭该线程。 如果您需要进一步帮助、请使用请求的信息进行回复、以重新打开该主题帖。

    谢谢!

    Joshua Austria.