工具与软件:
大家好、团队成员:
我们 在设计中使用 LM!66420。我们发现在上电期间出现故障.Pls 查找 随附的原理图和故障器件阻抗详细信息。请向您建议可能的根本原因。
输入:24V 直流 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
抱歉、我不清楚该示波器屏幕截图是什么?
BOOT 电容器不是必需的、但如果要连接一个电容器、则不应位于 BOOT 和 FB 之间、而是位于 BOOT 和 SW 之间。 我正在要求确认此电容器(C64)是否已进行 DNPed。
如果有任何连接到此原理图、您还能否分享一下什么连接? 当器件发生故障时、24V 和3V3电源轨上连接了哪些其他电路?
谢谢!
Joshua Austria.
大家好、Saravanan、
我还有几个问题:
谢谢!
Joshua Austria.
Joushua 您好!
将会更新您的信息
是的、我们在3个板中观察到。
您能否分享一下您的 Mail ID、以便我能将实际的原理图发送给您。
有。
电感器: VLS6045EX-1R5N TDK Corporation |电感器、线圈、扼流器| Digikey
电容器: 0603YD226MAT2A Kyocera AVX |电容器| Digikey
此致、
K.Saravananan