This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420:LMQ66420R5部件故障

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465815/lmq66420-lmq66420r5-part-failure

器件型号:LMQ66420

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们 在设计中使用 LM!66420。我们发现在上电期间出现故障.Pls 查找 随附的原理图和故障器件阻抗详细信息。请向您建议可能的根本原因。
输入:24V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须在开关和 BOOT 引脚之间连接任何外部 BOOT 电容器。 您能否确认是否已连接?

    此外、您是否有任何示波器屏幕截图来分享故障是什么? 观察到哪些结果出现了故障?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    从数据表中 、我们提到在 BOOT 和 SW 引脚之间连接了内部电容器。您仍然建议添加外部电容器?
    此外、我们在通电期间观察到 IC 短路、显示的是您预期的类型的示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我不清楚该示波器屏幕截图是什么?

    BOOT 电容器不是必需的、但如果要连接一个电容器、则不应位于 BOOT 和 FB 之间、而是位于 BOOT 和 SW 之间。 我正在要求确认此电容器(C64)是否已进行 DNPed。  

    如果有任何连接到此原理图、您还能否分享一下什么连接? 当器件发生故障时、24V 和3V3电源轨上连接了哪些其他电路?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这是 LMQ66420的12V 输入电压捕获。 是、C64目前为 DNP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 您能否与此 VIN 斜坡分享什么输出电压和 SW 波形? 我目前还不清楚器件上出现了什么故障。  

    您是否还有其他详细信息需要分享在输入或输出端连接到原理图的情况?  

    抱歉、再次确认、器件损坏时是否填充了 C64?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    尚未安装 C64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请找到 3.3V 的负载详细信息  
    电压  
    1) 12V VIN 与3.3V VOUT
    2) 2) 12V VIN 与 SW 节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎器件正在正确输出12V 和12V VIN。 您在此器件操作中看到的问题似乎是什么? 在哪里观察到 IC 短路?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Joshua

    所附示波器 图像是从 另一个工作中的 IC 中获取的。 实际故障部件具有低阻抗这些测量值是在先前的对话中更新的。

    我们观察到12V 到3.3V LMQ66420降压转换器之一存在低阻抗/故障 、如果需要、请进一步详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、  

    我还有几个问题:

    • 您是否使用正常工作的 IC 对您的应用进行阻抗测量? 如果有、请提供这些信息。
    • 此外、该故障是否可重复?
    • 发生故障时从器件中消耗了什么负载?
    • 工作中的 IC 提供的 VIN 斜坡是否是提供给故障 IC 的斜坡?
    • 我还需要共享输入和输出的连接、以帮助我们更好地诊断这种情况。 还请提供电感器电流和电容器电压额定值。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joushua 您好!

    • 您是否使用正常工作的 IC 对您的应用进行阻抗测量? 如果有、请提供这些信息

          将会更新您的信息

    • 此外、该故障是否可重复?

          是的、我们在3个板中观察到。

    • 发生故障时从器件中消耗了什么负载?

          您能否分享一下您的 Mail ID、以便我能将实际的原理图发送给您。

    • 工作中的 IC 提供的 VIN 斜坡是否是提供给故障 IC 的斜坡?

          有。

    • 我还需要共享输入和输出的连接、以帮助我们更好地诊断这种情况。 还请提供电感器电流和电容器电压额定值。

          电感器: VLS6045EX-1R5N TDK Corporation |电感器、线圈、扼流器| Digikey

          电容器: 0603YD226MAT2A Kyocera AVX |电容器| Digikey

    此致、

    K.Saravananan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我向您发送了在 E2E 上连接的申请。 您可以通过消息功能发送原理图。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    因为我已经过一段时间了、我要关闭该线程。  如果您需要进一步帮助、请随时重新打开该主题。

    谢谢!

    Joshua Austria.