Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, TPS536C9T
Thread 中讨论的其他器件: TPS536C9T
工具与软件:
您好!
例如、如何将输出电压引脚搭接设置为0.99V?
看起来像是数据表表第36页的表7-3、但不确定或如何解码...
请帮助。
谢谢!
TIM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tim、您好!
表7-3为 RLB 的每个值分成列。 每列都有 VBOOTA 和 RHB 的两个子列。
要确定0.99V VBOOTA 的电阻值、您应该找到表中对应于0.99V 的位置、然后检查它所在的 RLB 列以获得 RLB 值。 RHB 值将与同一 RLB 列中的 VBOOTA 值相邻。
因此、对于0.99V、RLB = 49.9k Ω、RHB = 124k Ω。

此致、
Troy