This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:TPS53676

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, TPS536C9T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476704/tps53676-tps53676

器件型号:TPS53676
Thread 中讨论的其他器件: TPS536C9T

工具与软件:

您好!

例如、如何将输出电压引脚搭接设置为0.99V?  

看起来像是数据表表第36页的表7-3、但不确定或如何解码...

请帮助。

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    表7-3为 RLB 的每个值分成列。 每列都有 VBOOTA 和 RHB 的两个子列。  

    要确定0.99V VBOOTA 的电阻值、您应该找到表中对应于0.99V 的位置、然后检查它所在的 RLB 列以获得 RLB 值。 RHB 值将与同一 RLB 列中的 VBOOTA 值相邻。  

    因此、对于0.99V、RLB = 49.9k Ω、RHB = 124k Ω。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、

    感谢您的快速响应、它解决了我的问题。

    另一个问题-该控制器没有用于并联多个单元以共享负载的特性/功能、我是否正确?

    谢谢!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    "并联"是指通过一个 PWM 并联多个功率级、对吗? 此控制器对此类设置没有任何功能、因此虽然它可以通过一个 PWM 驱动多个功率级、但用于报告和故障阈值的输出电流将不正确。

    如果您的应用需要比 TPS53676具有 PWM 通道更多的功率级、则可以考虑使用具有更多 PWM 通道的控制器、如 TPS536C9T。

    此致、

    Troy