This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 I2C 从器件地址问题

Guru**** 2495235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474288/tps25750-about-i2c-slave-address-question

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

尊敬的先生:

你好。

TPS25750 I2C 地址问题、
当 ADCIN1和 ADCIN2设置为 LDO_1V5时、
且解码值 ADCIN1和 ADCIN2 = 5、
I2C 地址索引应设置为什么?
数据表(表9-5)未介绍两者同时设置为5时的情况。

此致、

TsungMin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TsungMin:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    这是新设计吗? 如果是、请改用 TPS25751、因为 TPS25750为 BRD。

    ADCIN 为5 (两者均为5)如下所示! 索引应为2

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。

    您能否说明 TPS25750出现 NRD 的原因?
    由于设计是由另一方完成的、
    我需要一些理由和正式解释与他们沟通。
    非常感谢您的帮助。 谢谢!

    TsungMin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国已于今天关闭。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为我们有一个新的 IC、它与支持更高 PD 版本的器件是引脚对引脚的。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    感谢您的答复。
    因为 TPS25750在 TI 网站上不会显示 NRND 状态。
    我可能需要与另一方沟通。

    此致、
    TsungMin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错!

    谢谢!

    Kevin