This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:BQ2040

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477264/bq2040-bq2040

器件型号:BQ2040

工具与软件:

无法进行电压校准。   应用是7节锂离子电池、每节电池的电压为4V (28V)。   数据表的第3页 仅介绍了图1中的电路内电阻值至4节电池。  使用7节电池时、如何得出此应用的值?   该设计在 Vcc 输入中使用 D5 = 4148二极管(Q1 = 2N7002 MOSFET)、R11= 2 M Ω R5= 1.4 M Ω、R4= 100K、 可获得 15:1的分压比。

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ2040不是专为7节串联(7S)锂离子配置中的直接多节电池监控或管理而设计。 它是一款电量监测计 IC、可通过库仑计数跟踪容量并通过 SMBus 进行通信、通常与外部微控制器或电池管理系统(BMS)配合工作、用于实现多电芯设置。 要为7节串联锂离子电池组配置该器件、您需要其他硬件(例如、电芯监测/保护 IC)和精心的软件设置。

    由于老化和局限性、BQ2040不适合7节串联电池配置。 对于7节串联锂离子电池组、请考虑使用类似的现代替代产品  BQ41z90.