请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2040 工具与软件:
无法进行电压校准。 应用是7节锂离子电池、每节电池的电压为4V (28V)。 数据表的第3页 仅介绍了图1中的电路内电阻值至4节电池。 使用7节电池时、如何得出此应用的值? 该设计在 Vcc 输入中使用 D5 = 4148二极管(Q1 = 2N7002 MOSFET)、R11= 2 M Ω R5= 1.4 M Ω、R4= 100K、 可获得 15:1的分压比。
.