Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25628, BQ25628E
主题中讨论的其他器件:BQ25628、BQ25629、
工具与软件:
你好
我一直在尝试将 WD 计时器重置到40秒以上,例如41或43秒,WD 计时器计时器超时且 Charger_Flag_ 0 (0x20[0 ])已设置,表示设置了标志并检测到 WD 计时器信号上升沿。
WD 超时。
我已经检查了 bq25628、bq25629和 bq25628e CHARGE_CONTROL_0 寄存器(0x16[1:0])看门狗的所有数据表、它们均低于看门狗计时器设置
1:0看门狗 R/W 1h 复位方式:
REG_RESET
看门狗计时器设置
00b =禁用
01b = 50s (默认值)
10b = 100s
11b = 200s
如果我在40秒内复位 wd timer reset 位(0x16[2])、包括 WD 计时器不会到期
您能否验证 WD 计时器设置是否正确?
我可以看到器件 BQ25628/9的 EVK 具有以40秒为步长的 WD 计时器设置
谢谢
Parimal