This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:WD 计时器设置

Guru**** 2495585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25628, BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475180/bq25628e-wd-timer-setting

器件型号:BQ25628E
主题中讨论的其他器件:BQ25628、BQ25629、

工具与软件:

你好

我一直在尝试将 WD 计时器重置到40秒以上,例如41或43秒,WD 计时器计时器超时且 Charger_Flag_ 0 (0x20[0 ])已设置,表示设置了标志并检测到 WD 计时器信号上升沿。

WD 超时。

我已经检查了 bq25628、bq25629和 bq25628e CHARGE_CONTROL_0  寄存器(0x16[1:0])看门狗的所有数据表、它们均低于看门狗计时器设置

1:0看门狗 R/W 1h 复位方式:
REG_RESET
看门狗计时器设置
00b =禁用
01b = 50s (默认值)
10b = 100s
11b = 200s

如果我在40秒内复位 wd timer reset 位(0x16[2])、包括 WD 计时器不会到期

您能否验证 WD 计时器设置是否正确?

我可以看到器件 BQ25628/9的 EVK 具有以40秒为步长的 WD 计时器设置

谢谢

Parimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parimal:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我可以确认数据表中的看门狗计时器设置准确且是最新的。 当 BQ25628E 产品首次发布时、默认看门狗计时器的时间为40秒、但一年多以前进行了产品更改、从而延长了看门狗计时器持续时间。  

    我们知道 GUI 中 BQ25628/9的看门狗计时器下拉菜单需要更新、并且正在努力使该软件版本得以发布。 请参阅数据表以了解该器件的大多数最新规格。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett

    感谢您提供的信息

    请告诉我我我的产品是一年或一年以上?

    我读取了 REG0x38_REQ25628E 寄存器、其值为0x22、表示器件为 Part_Information、器件修订版本为2

    谢谢。此致

    Parimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parimal:  

    感谢您的答复。 请帮助提供有问题的 IC 上的顶部标记。 然后、我可以验证产品是否较旧、因此在默认配置下具有典型的40秒看门狗时间。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett

    请找到所请求的图像,虽然有任何其他选择来获得信息,因为从数据表无法获得所需的 IC 版本信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parimal:  

    感谢您的答复。 遗憾的是、没有其他方法可以验证相关特定装置的使用寿命。 IC 上的顶部标记可以让我们查看特定的生产批次。  

    根据提供的照片,我可以确认这个特定的装置是一个"较早的" IC 和预期的看门狗计时器在默认设置为40秒 基于此、IC 似乎行为符合预期。 该器件于2023年制造、2024年年初开始进行产品变更。  

    此致、

    Garrett