请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 工具与软件:
大家好、我设计了一个 基于 BQ25505的太阳能充电电路。 我已连接了主电池(VBAT2 = 3.4V)和辅助电池(VBAT1 = 2.4V)。
问题在于、VBAT_OK 引脚始终为0V、并且多路复用器不会从一次电池切换到二次电池。 (VB_PRI_ON 引脚= 0v、 VB_SEC_ON 引脚= 3.4v)
我选择了以下电阻器:
R_OK1 = 5.76M、 R_OK2 = 6.81M、R_OK3 = 576K、R_OV1 = 6.34M、R_OV2= 6.81M
VSTOR = 3.4V
问题的原因是什么?