This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VBAT_OK 不变(BQ25505)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476479/bq25505-vbat_ok-does-not-change-bq25505

器件型号:BQ25505

工具与软件:

大家好、我设计了一个 基于 BQ25505的太阳能充电电路。 我已连接了主电池(VBAT2 = 3.4V)和辅助电池(VBAT1 = 2.4V)。

问题在于、VBAT_OK 引脚始终为0V、并且多路复用器不会从一次电池切换到二次电池。 (VB_PRI_ON 引脚= 0v、 VB_SEC_ON 引脚= 3.4v)

我选择了以下电阻器:

R_OK1 = 5.76M、 R_OK2 = 6.81M、R_OK3 = 576K、R_OV1 = 6.34M、R_OV2= 6.81M

VSTOR = 3.4V

问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图以便我为您提供更好的帮助?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、这是原理图:  

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.我计算 VBAT_OV 为3.50V、VBAT_OK_PROG 为2.64V、VBAT_OK_HYST 为2.76V。

    二次电池电压不高于 VBAT_OK_HYST、因此多路复用器不会切换到二次电池、如第7.3.5节所示。 它需要充电更多。 很明显、VBAT_OK 为低电平。 VBAT_SEC 的引脚电压读数是多少? 可能连接不好?

    此致、

    Mike Emanuel