请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5880-Q1 工具与软件:
我有一个关于电路设计的问题
1.若要使用 OUTH1、2/OUTL1、2、当逆变器运行时、GD2、GD1和 GD0将分别设置为1、1和0。 我只会在故障复位期间将 GD0更改为1。
在这种情况下、始终将 GD2 (1个引脚)固定为上拉电阻器是否可以?
2. 我不打算使用 SPI 通信。 我想通过绑定故障 n1、n2引脚并将它们连接到 DSP 来获得 FAULT 信号。 这是可行的吗?