This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:有关 ucc5880-Q1电路设计的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476813/ucc5880-q1-question-about-ucc5880-q1-circuit-design

器件型号:UCC5880-Q1

工具与软件:

我有一个关于电路设计的问题


1.若要使用 OUTH1、2/OUTL1、2、当逆变器运行时、GD2、GD1和 GD0将分别设置为1、1和0。 我只会在故障复位期间将 GD0更改为1。
  在这种情况下、始终将 GD2 (1个引脚)固定为上拉电阻器是否可以?


2. 我不打算使用 SPI 通信。 我想通过绑定故障 n1、n2引脚并将它们连接到 DSP 来获得 FAULT 信号。 这是可行的吗?