This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650352-Q1:默认输出电压

Guru**** 2495695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650352-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475610/tps650352-q1-default-output-voltage

器件型号:TPS650352-Q1

工具与软件:

您好!

我们在数据表中发现默认输出电压为 Buck1 3.3V/Buck2 1.8V/Buck3 1.2V/LDO 2.8V、

但我们测量的是3.3V/1.2V/0V/1.8V、请 帮助检查、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否具有器件的 OPN? 输出电压是特定于 OPN 的、可以在不同的 OPN 之间改变。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    OPN 为  TPS6503520LRZDRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    您可以帮助检查此 OPN TPS6503520LRZDRQ1 默认设置吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

     您的测量值3.3V/1.2V/0V/1.8V 正确。  

     有关器件详细设置、请参阅器件 TRM (技术参考手册);器件数据表不提供 OPN 详细设置。  

     下面的屏幕截图来自其 TRM;如需完整的 TRM、请咨询您当地的 TI 销售人员、因为该 TRM 仅与已签署 TI NDA 的客户共享。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过出厂重新编程来更改电压设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil 和 Jari、

    在出厂前是否可以对 TPS650352-Q1进行一次性编程?

    或者在获得 IC 之后我们可以自行执行 OTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、Che、

      在该 OPN TPS6503520LRZDRQ1中、它表示这是 EEPROM 已锁定、可用于重新编程的大规模生产器件;无法  通过 EEPROM 更改其默认电压设置。 如果您的"出厂重新编程"意味着 TI 重新 编程、则答案是肯定的。  

     GPN TPS650352-Q1是基于 EEPROM 的器件。 我们提供了在样片阶段解锁的 EEPROM、以允许客户对评估进行重新编程;客户需要在评估完成后锁定 NVM 设置、并在 EEPROM 锁定的情况下开始大规模生产、以避免 FuSa 器件的设置错误更改。  

     在离开工厂之前、所有大规模生产器件都已进行编程、客户锁定设置和 EEPROM 锁定;然后客户不再对这些器件进行重新编程。

    谢谢!

    Phil