Other Parts Discussed in Thread: TPS650352-Q1
工具与软件:
您好!
我们在数据表中发现默认输出电压为 Buck1 3.3V/Buck2 1.8V/Buck3 1.2V/LDO 2.8V、
但我们测量的是3.3V/1.2V/0V/1.8V、请 帮助检查、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS650352-Q1
工具与软件:
您好!
我们在数据表中发现默认输出电压为 Buck1 3.3V/Buck2 1.8V/Buck3 1.2V/LDO 2.8V、
但我们测量的是3.3V/1.2V/0V/1.8V、请 帮助检查、谢谢。
你好、Ken、Che、
在该 OPN TPS6503520LRZDRQ1中、它表示这是 EEPROM 已锁定、可用于重新编程的大规模生产器件;无法 通过 EEPROM 更改其默认电压设置。 如果您的"出厂重新编程"意味着 TI 重新 编程、则答案是肯定的。
GPN TPS650352-Q1是基于 EEPROM 的器件。 我们提供了在样片阶段解锁的 EEPROM、以允许客户对评估进行重新编程;客户需要在评估完成后锁定 NVM 设置、并在 EEPROM 锁定的情况下开始大规模生产、以避免 FuSa 器件的设置错误更改。
在离开工厂之前、所有大规模生产器件都已进行编程、客户锁定设置和 EEPROM 锁定;然后客户不再对这些器件进行重新编程。
谢谢!
Phil