工具与软件:
您好!
是否可以将 UCD90320序列发生器的内部复位时间延长到更长的时间(例如500ms)?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yihe、
以下是 UCD90320数据表的摘录。 我对它的转换方式是、一旦 RESET 线生效、序列发生器退出复位状态大约需要9ms 至11.5ms。 如果可能的话、我想设法延长这段时间。
我正面临一个问题、即一旦序列发生器复位生效、3.3V 电源轨的电压不会衰减到200mV 以下。 该导轨随后违反了我在组件中使用的芯片之一的标准。 我想延长复位序列发生器的延迟、以便在此3.3V 电源轨之前衰减到200mV 以下、然后再次启用电源轨。 根据我绘制的图、如果我可以在其余线置位时将序列发生器延迟约450ms、就可以解决我遇到的问题。
我知道、还有很多其他方法可以更改硬件以允许此电源轨衰减到0V。但我不允许对电路进行重大更改、因为这个组件已经成熟并且已经在现场等。 因此、我的目标是查明我是否可以修改序列发生器图像或对序列发生器级别进行微小的更改、以达到该目的。
再次感谢、期待您的反馈。
此致、
Ali
您好!
我复位序列发生器、因为复位引脚连接到看门狗器件。 一旦看门狗置为有效(通过软件维护机制)、它就会跳闸序列发生器复位引脚。 我们使用此方法能够通过软件命令远程复位整个模块。 这些模块位于外部并挂在磁极上、我们需要通过一种远程方法来复位模块、而不会让现场的整个电源中断。
通常、如果模块卡在不良状态、看门狗会在特定时间后被触发并复位序列发生器、而序列发生器会复位所有电源轨以重新启动模块并清除问题。
您能告诉我为何不建议在此 UCD90320器件上进行复位吗? 另外、如果您有其他可实现类似功能的电源定序器件、您能告诉我吗 支持复位 ?
再次感谢、期待您的反馈、
谢谢
Ali
你(们)好
如上一回复中所述、我们不建议通过重置 UCD 来重置系统、因为这不是 UCD 的设计目标
UCD 用于对电源轨进行监控和定序。 它有很多方法可以在不自行复位的情况下复位系统/模块。
您可以将看门狗引脚连接到 PMBus 控制引脚、而切换 PMBus 控制引脚将复位所有电源序列。
您还可以将看门狗引脚连接到任何 GPI、并使用"引脚选择电源轨"状态功能打开/关闭电源时序。
此致
Yihe
你(们)好
https://www.ti.com/lit/gpn/ucd90320 此处是 UCD90320的最新数据表。
此致
Yihe
你(们)好
https://www.ti.com/lit/pdf/slua815 这是 UCD90xxx 器件的常见问题解答。
此致
Yihe
你(们)好
对于复位信号、请遵循设计指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50
此致
Yihe