This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:延长了内部复位时间

Guru**** 2495725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469338/ucd90320-extending-internal-reset-time

器件型号:UCD90320

工具与软件:

您好!

是否可以将 UCD90320序列发生器的内部复位时间延长到更长的时间(例如500ms)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    什么是内部复位时间? 您能否提供一个 GUI 快照来显示它?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    以下是 UCD90320数据表的摘录。 我对它的转换方式是、一旦 RESET 线生效、序列发生器退出复位状态大约需要9ms 至11.5ms。 如果可能的话、我想设法延长这段时间。  

    我正面临一个问题、即一旦序列发生器复位生效、3.3V 电源轨的电压不会衰减到200mV 以下。 该导轨随后违反了我在组件中使用的芯片之一的标准。 我想延长复位序列发生器的延迟、以便在此3.3V 电源轨之前衰减到200mV 以下、然后再次启用电源轨。 根据我绘制的图、如果我可以在其余线置位时将序列发生器延迟约450ms、就可以解决我遇到的问题。

    我知道、还有很多其他方法可以更改硬件以允许此电源轨衰减到0V。但我不允许对电路进行重大更改、因为这个组件已经成熟并且已经在现场等。 因此、我的目标是查明我是否可以修改序列发生器图像或对序列发生器级别进行微小的更改、以达到该目的。

    再次感谢、期待您的反馈。  

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您所述的内容、您似乎在切换 UCD90320的3V3以强制其复位。  这不是我们通常的做法。 我们希望 UCD90320 3V3始终保持稳定。  

    数据表中的时序列表不可配置或不可编程。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我不会切换 UCD90320的3V3来强制复位。 UCD90320由始终开启的3V3待机电源供电。 我切换 RESET_N 引脚(低电平有效)以复位序列发生器。  

    我想让3V3电源轨保持断电更长时间的是另一个名为3V3_BCM 的电源轨。   

    谢谢

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    复位序列发生器的原因。 我们不建议您这样做。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我复位序列发生器、因为复位引脚连接到看门狗器件。 一旦看门狗置为有效(通过软件维护机制)、它就会跳闸序列发生器复位引脚。 我们使用此方法能够通过软件命令远程复位整个模块。 这些模块位于外部并挂在磁极上、我们需要通过一种远程方法来复位模块、而不会让现场的整个电源中断。  

    通常、如果模块卡在不良状态、看门狗会在特定时间后被触发并复位序列发生器、而序列发生器会复位所有电源轨以重新启动模块并清除问题。  

    您能告诉我为何不建议在此 UCD90320器件上进行复位吗? 另外、如果您有其他可实现类似功能的电源定序器件、您能告诉我吗 支持复位

    再次感谢、期待您的反馈、

    谢谢

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如上一回复中所述、我们不建议通过重置 UCD 来重置系统、因为这不是 UCD 的设计目标

    UCD 用于对电源轨进行监控和定序。 它有很多方法可以在不自行复位的情况下复位系统/模块。  

    您可以将看门狗引脚连接到 PMBus 控制引脚、而切换 PMBus 控制引脚将复位所有电源序列。

    您还可以将看门狗引脚连接到任何 GPI、并使用"引脚选择电源轨"状态功能打开/关闭电源时序。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的反馈。 您能将 UCD90320数据表的最新副本发送给我吗? 即会显示数据表链接。 我所拥有的数据表第7.2节是 ESD 等级。

    再次感谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucd90320 此处是 UCD90320的最新数据表。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、

    您能告诉我您之前发送的文本摘要来自哪里吗? 如果可以、您可以向我发送链接。 我在数据表中没有看到该数字。

    谢谢

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua815 这是 UCD90xxx 器件的常见问题解答。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望一切都很好。 我想根据您的建议修改现有的序列发生器复位设计、并有疑问。  

    我现在将外部看门狗的输出连接到 PMBUS_Control 引脚、以便在看门狗置位时重置所有电源轨。 我要问您、我可以将 RESET 引脚拉高至3.3V_STANDBY 吗?  

    谢谢

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于复位信号、请遵循设计指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、将会。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD90320数据表中非常简要地介绍了 PMBUS_CNTRL 线路的使用。 此信号是高电平有效还是低电平有效? 我想使用 PMBus_CNTRL 信号、就像建议通过看门狗重置所有电源轨一样、但我要确保将正确的信号驱动到 PMBus_CNTRL 线路。  

    再次感谢您的帮助、

    此致

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以从 GUI 中选择极性

    此致

    Yihe