Other Parts Discussed in Thread: LM5034
工具与软件:
尊敬的团队:
我在最新设计中使用了 LM5034、用于+28V 到+50V 的转换、功率为250W。
附件包含初级 MOSFET 的 VDS 波形和该 MOSFET 的 VGS 波形。 钳位电容值根据以下公式选择。

DMIN - 0.279.
Lmag - 41.4 μ H
f - 500 kHz
根据上面的数据、计算出的钳位电容器值为12.7nF。 在20nF 中使用的实际值。
此外、已编程设定的死区时间为50ns。
要在有源钳位 MOSFET 和初级 MOSFET 中实现零电压开关、我该怎么做?

CH1:OUT1 (初级 MOSFET 的栅极脉冲)、CH2:初级 MOSFET 的 VDS。 CH3:输入电流。
在这方面、请予以支持。