This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:LM34966-Q1

Guru**** 2495585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462276/lm34966-q1-lm34966-q1

器件型号:LM34966-Q1

工具与软件:

尊敬的 Niklas/团队:

我想在 Tina 软件中模拟下面列出的组件、但是 我无法控制 要在 TINA 原理图中添加这些特定组件、请在 SPICE 库中找到它们、或者在从 TI 网站下载 PSpice 模型时将它们导入。

请问  是否有办法解决这个问题?

组件:

控制器:LM34966Q1
变压器:750311591-3A
MOSFET: DMN10H170SK3Q-13
二极管:SS15fA

——

此致、
Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。 TINA 是一款非常旧的仿真工具、已被 PSpice for TI 完全取代。 TINA 已经过时、未来的更新将不会修复软件中存在的任何错误。 您是否可以迁移到 PSpice?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    当然、我将尝试安装提到的仿真工具、然后我们就来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    好、我现在将关闭该主题。 您始终可以通过添加回复来重新打开它。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    今天的问候!!!
    由于某些情况、迁移到 TI 仿真工具的 PSpice 会延迟。 同时、我正在尝试在电源设计器 webench.ti.com/.../中进行仿真、但这里列出了我面临的挑战、并且删除了这些挑战的屏幕截图。

    1. LM34966Q1 IC 不允许更改隔离式输出
    2.我不能用另一个器件更换变压器。
    3、变压器比提到1、是1:1吗? 如果是这样、我们将无法获得28V 到15V 的电压、希望我没有错。
    4、工具正在显示,此设计不允许仿真。 因为我们不会弄错什么。

    请看一下这些问题。


    ——
    此致、
    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们有一个专门的团队负责 Webench 工具的管理、因此我会让他们回复您的问题。 感谢您的理解。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    感谢您推荐 WEBENCH 团队。 我们将尝试通过 WEBENCH 模型帮助解决所有问题。

    Ajay、您好!
    我们能够复制您列出的问题、我们检查了相同的问题。  
    回答第4点、此器件的电气仿真未启用、这就是您看到上述错误的原因。  
    这是因为我们当前的基础设施不支持"反激式和 SEPIC"拓扑电气仿真。  
    我们会随时向您发布有关进一步发展的信息。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sateesh:

    感谢您回答 第4点。

    Ajay、您好!

    请在下面找到我对其他三个问题的回答。

    1.此器件在 Webench 上的实现方式如所示 非隔离式 SEPIC 配置 . 因此、它不允许您启用" 隔离式 "检查栏。
    2.我们仍在研究替代器件的选择、一旦 Webench 设计更新、我们会随时向您发布产品。
    3.在该设计中、我们使用的是 耦合电感器、  其中 L1和 L2是相同的。 因此使比率= 1。 宜将此问题解决 耦合电感器 而不是 变压器 .

    谢谢你。

    此致、

    Jeevan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请查看我们的观察结果:

    首先、您提供的变压器"750311591-3A"不存在于 WEBENCH 数据库中。 此外、对于给定的运行条件(VinMin = 15V、VinMax = 32V、Vout = 15V、Iout = 3A 且 FSW = 100kHz)、计算得出的一次侧电感为40 µH、而"750311591-3A"变压器的初级电感仅为8 µH。 即使我们要将这种变压器添加到我们的数据库中、它也不是理想的选择、除非您有具体的选择原因。 请告诉我们是否有任何特定的限制或要求需要使用它。
    此外、请注意、SEPIC 拓扑需要互感和相同的匝数比。 在这种情况下、所提供的器件不符合此标准。

    其次、您指定的 MOSFET (即 DMN10H170SK3Q-13 )也不在 WEBENCH 数据库中提供。

    最后、您参考的二极管(即 SS15FA)的最小反向电压额定值(VRRM)为50V、而所需值为70V。 此外、该二极管仅支持1A 的输出电流、而我们的设计需要3A。 鉴于这些差异、我们不认为这是一个合适的选择。

    希望这对您有所帮助、我们将此帖子标记为 TI 认为已解决、如果您有任何其他疑问、可以回复此评论。

    谢谢你。
    此致、
    Jeevan。