This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:降压电感器电感偏离数据表规格

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475733/tps6594-q1-buck-inductor-inductivity-deviate-from-datasheet-specification

器件型号:TPS6594-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 电源团队:

我们为 Jacinto TDA4APx 电源使用 TPS6594133A 作为 PMIC。
在4.4MHz 下进行降压1..5开关。
PMIC 产品说明书指明了所有5级的220nH 电感器。
Jacinto EVM 也实现了220nH。
在我们的设计中、在所有阶段都实现了470nH。

系统运行稳定、我们不确定是否可以在最终项目状态下更改值。

问题:您认为这种不匹配的重要性如何?

提前感谢!
此致
Philipp
 

PMIC 数据表摘录:

原理图摘录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    如果为此用例选择继续使用470nH 电感器、您将违背 PMIC 数据表的建议、风险自负。  

    我最大的问题是负载瞬态响应。 与220nH 相比、较大的电感器会导致较慢的瞬态响应。 虽然可以通过负载电容来减少其中的一部分、但强烈建议更改为正确值的电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的及时回答-我们将遵循数据表中的建议。

    再见菲利普