请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 电源团队:
我们为 Jacinto TDA4APx 电源使用 TPS6594133A 作为 PMIC。
在4.4MHz 下进行降压1..5开关。
PMIC 产品说明书指明了所有5级的220nH 电感器。
Jacinto EVM 也实现了220nH。
在我们的设计中、在所有阶段都实现了470nH。
系统运行稳定、我们不确定是否可以在最终项目状态下更改值。
问题:您认为这种不匹配的重要性如何?
提前感谢!
此致
Philipp
PMIC 数据表摘录:

原理图摘录: