Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, BQ25170J, TPS2112A
主题中讨论的其他器件: BQ25170J、 TPS2112A
工具与软件:
大家好、团队成员:
我已经构建了一个 TPS2113A 电路用于在 USB 5V 和3.7V 电池之间进行电源切换。

此输出被连接至一个升压转换器以实现5.2V 输出。
我将使用电子负载来模拟5V 150mA 负载。 (标称值应约为7 -850mA)
在切换事件期间、无论是 IN1到 IN2、还是 IN2、两者都将在输出上导致显著的压降、降至2.3V、然后在100ms 内重新开启(IN1到 IN2高达400ms)、电压非常低、以至于触发升压转换器的 UVLO 并进入关断模式、从而切断电源。
IN2至 IN1:

IN1至 IN2:

在2113A 的输出上添加了几百 uF 的大容量电容器、为每个输入添加了10uF 的电容器、但运气不好。 输入中的大电容甚至可以延长 IN1至 IN2期间的关断周期。
我还尝试将 ILIM 接地、禁用电流限制、运气差。 浪涌电流在此处似乎没有发挥作用。
如何解决此问题?