This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:在 IN1和 IN2之间切换期间出现严重的压降

Guru**** 2496505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, BQ25170J, TPS2112A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476437/tps2113a-severe-voltage-drop-during-switch-over-between-in1-and-in2

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: BQ25170JTPS2112A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经构建了一个 TPS2113A 电路用于在 USB 5V 和3.7V 电池之间进行电源切换。

此输出被连接至一个升压转换器以实现5.2V 输出。

我将使用电子负载来模拟5V 150mA 负载。 (标称值应约为7 -850mA)

在切换事件期间、无论是 IN1到 IN2、还是 IN2、两者都将在输出上导致显著的压降、降至2.3V、然后在100ms 内重新开启(IN1到 IN2高达400ms)、电压非常低、以至于触发升压转换器的 UVLO 并进入关断模式、从而切断电源。

IN2至 IN1:

IN1至 IN2:

在2113A 的输出上添加了几百 uF 的大容量电容器、为每个输入添加了10uF 的电容器、但运气不好。 输入中的大电容甚至可以延长 IN1至 IN2期间的关断周期。

我还尝试将 ILIM 接地、禁用电流限制、运气差。 浪涌电流在此处似乎没有发挥作用。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在不加载的情况下检查结果?  

    我想查看负载的影响。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IN2至 IN1为空载时、没有任何电压降。

    但在 IN1到 IN2上、压降仍然存在(并需要很长时间才能恢复) 、几乎会触发升压转换器的 UVLO。

    我确实注意到、在 IN1至 IN2切换事件中、无论有无负载、输出在恢复之前始终降至1.3V。  

    值得注意的一点是、IN1持续处于负载下(USB 5V 还使用 BQ25170J 在500mA 附近为电池充电。 但我的直流电源设置为产生2A 电流、应该不会出现电流限制问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我刚刚意识到、在移除5V USB 后、VSNS 引脚的电压下降太慢。  达到0.8V 阈值需要一段时间、因此出现了延迟切换。 当 VSNS 以0.8V 太精确地切换时、也会导致 IN2到 IN1时的压降、原因是没有电阻分压器且器件在 IN2仍处于2.3V 左右时切换。  因此下降了。 我将坚持使用电阻分压器 自动切换模式、而不是手动模式、因为数据表第17页指出"TPS2112A/3A 仅支持自动切换模式"。 但第16页图15列出了令人困惑的手动切换方法。