This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:帮助选择热插拔控制器- TPS2482软启动问题

Guru**** 2495875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS2482, TPS2483

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473141/tps2482-assistance-in-selecting-a-hot-swap-controller-issue-with-tps2482-soft-start

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: TPS2483、TPS2493

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在设计一个 热插拔控制器 的公式 额定电压为24V 的电池供电型移动机器人 具有以下关键要求:

  • 峰值负载: 600W、 持续负载电流: 375W
  • 充电电容: 4.5mF (系统电容)
  • 启动浪涌电流: 限制为 10A 或更低
  • 输入电压范围: 绝不能容忍的 35V 、带有 30-31V 过压保护
  • 欠压锁定: 20.5V 至21.5V
  • 逻辑电平控制: 通过机器人的控制电路启用/禁用
  • 用于电容器充电的软启动

我们目前正在使用 TPS2482PW 但我们面临着一个挑战:

  • 在发生硬故障后、TPS2482会锁存 、需要 下电上电 这在我们的应用中是不可行的。
  • 我们也在体验 难以实现受控软启动 为车载充电器充电 4.5mF 电容 而不会触发故障。

您能否推荐替代的 TI 热插拔控制器 即:

  • 提供 可靠的浪涌电流控制 电容器充电
  • 配置 自动重试或外部复位机制 而不是锁闭
  • 符合我们的 电压、电流和保护要求

您还有其他问题吗 可以参考仿真模型或参考设计 评估大容性负载下的启动行为?