请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2482 主题中讨论的其他器件: TPS2483、TPS2493
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在设计一个 热插拔控制器 的公式 额定电压为24V 的电池供电型移动机器人 具有以下关键要求:
- 峰值负载: 600W、 持续负载电流: 375W
- 充电电容: 4.5mF (系统电容)
- 启动浪涌电流: 限制为 10A 或更低
- 输入电压范围: 绝不能容忍的 35V 、带有 30-31V 过压保护
- 欠压锁定: 20.5V 至21.5V
- 逻辑电平控制: 通过机器人的控制电路启用/禁用
- 用于电容器充电的软启动
我们目前正在使用 TPS2482PW 但我们面临着一个挑战:
- 。 在发生硬故障后、TPS2482会锁存 、需要 下电上电 这在我们的应用中是不可行的。
- 我们也在体验 难以实现受控软启动 为车载充电器充电 4.5mF 电容 而不会触发故障。
您能否推荐替代的 TI 热插拔控制器 即:
- 提供 可靠的浪涌电流控制 电容器充电
- 配置 自动重试或外部复位机制 而不是锁闭
- 符合我们的 电压、电流和保护要求
您还有其他问题吗 可以参考仿真模型或参考设计 评估大容性负载下的启动行为?