This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:仅供电模式、PPS 模式下的灌电流脉冲介于5V 和~18V 之间

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467428/tps26750evm-source-only-mode-sink-pulsing-between-5v-and-18v-in-pps-mode

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具与软件:

当我的手机(不含(2))连接到配置有附加.json 的 TPS26750时、似乎存在一些问题。

在我大约90%的测试中、手机反复在5V PPS 和~18V PPS 之间跳跃。 我附加了一个 Power-Z 分析仪程序中的导出文件。 奇怪的是,这是有时工作,和手机斜升请求的电压,像任何其他 USB-C PD 源,我还附了一个文件,在那里可以看到。 对于其他电源、这不会发生、就像使用我的联想笔记本电脑电源一样、我还为它附加了一个文件。  

这种奇怪行为的原因可能是什么、我如何解决它?

附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢您的咨询。 我们的器件专家将很快做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    很遗憾、我无法访问 Google Docs 文件。 您能否将文件直接附加到此主题?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我已附加文件:
    e2e.ti.com/.../USB_2D00_C-PD-TPS26750_2D00_20250203T130344Z_2D00_001.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、今天我将回顾这些内容、并为您提供最新的 EOB。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能完成我的分析,直到明天 EOB 最早。 我对延迟乔尔的道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conner、
    是否有可用的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    受电方请求5V PPS、然后请求18V PPS、进行交替。 您的接收端可能检测到 VBUS、在斜升负载时 VBUS 上的压降低于设定的阈值、然后请求5V PPS。 但是、所有这些行为都由灌电流驱动。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经比较了不同充电器之间的压降以及使用 TPS26750-EVM 成功和不成功地进行 PPS 充电、但老实说、我似乎找不到一种模式。  
    我知道 PPS 电压请求是由受电方控制的、但它似乎很奇怪、我尝试过的所有其他 PPS 源(我拿到这款手机后必须至少有十几个)都没有显示这种行为、因此 TPS26750EVM 必须有不同的东西。  
    是否有办法防止电压降至可疑阈值以下、比如偏移电压或类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国今天已关闭、很抱歉耽误您的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    在 Conner 的这一主题中获取支持、您能否详细说明您正在使用哪种手机进行测试、以及是否已使用具有 PPS 接收功能的其他手机进行了测试?  

    我还注意到在您的配置中、PPS 的拉电流 PDO 5设置为3.3V 至21V。 根据 PD 规范、TPS26750上支持的最小 PPS 电压为5V、您能否更改最小电压[167:160]并查看结果是否发生了变化?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"Nothing Phone (2)(无电话(2))"进行测试时出现问题。 到目前为止,我测试过的所有其他手机都没有问题,并且 PPS 充电是在第一次尝试。 如上所述、采用"无手机(2)"的 PPS 充电有时会起作用、约为10-20%。  

    我已将 PDO 5中 PPS 的最小电压更改为5V、这并没有产生任何影响。 我有其他的 USB PD 电源、这些电源也提供3.3V - 21V 电压、因此我没想到这会有什么不同。  

    当然,现在很容易说,因为这个问题只出现在这个特定的手机,它完全是电话故障。 但是、由于其他充电器永远不会出现该问题、因此与此问题必须有所不同、这会使手机 USB-USB PD 状态机正常工作。 您是否看到其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    看起来康纳之前也提到过这一点、但在请求5V 和16V (所有 PPS PDO)之间来回跳动时、"无电话(2)"的行为异常。  

    您提到这款手机的工作时间约为10-20%、在通过测试和失败测试场景之间是否有显著差异? 例如、手机的电池电量是低还是正在使用? 您是否还能提供电话制造商和型号信息?

    使用其他 PD 源(不是 TPS26750)时、该问题是否根本不会发生? 对于我来说、这款特定手机表现出这样的行为似乎非常奇怪、您是否使用其他支持 PPS 的手机进行了测试、看看这些设备中是否有任何设备请求相同的异常 PPS PDOS?  

    根据您提供的日志、接收设备(无电话(2))用于驱动请求、从 TPS26750 (发送设备)的角度来看、PD 发送设备的任务是接受接收设备的请求并传输其正常工作的功率。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin