主题中讨论的其他器件:TPS26750、
工具与软件:
当我的手机(不含(2))连接到配置有附加.json 的 TPS26750时、似乎存在一些问题。
在我大约90%的测试中、手机反复在5V PPS 和~18V PPS 之间跳跃。 我附加了一个 Power-Z 分析仪程序中的导出文件。 奇怪的是,这是有时工作,和手机斜升请求的电压,像任何其他 USB-C PD 源,我还附了一个文件,在那里可以看到。 对于其他电源、这不会发生、就像使用我的联想笔记本电脑电源一样、我还为它附加了一个文件。
这种奇怪行为的原因可能是什么、我如何解决它?