This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:降压和放大器;降压-升压模式

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922051, TPS923652, TPS923650, TPS923651, TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476152/tps923650-the-buck-buck-boost-mode

器件型号:TPS923650
Thread 中讨论的其他器件: TPS923651、TPS922051、 TPS923654、TPS923652

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们需要使用此 TPS923650D2DSGR  来自动使降压和降压/升压转换器正常工作。


示例:当输入为7~16V 时、负载为2~3 Ω LED (8~12V)、电流在1A 以内。


我们了解到、当 Vin 为7V 且 TPS923650 负载处于该模式:μ A 时

当 Vin 为16V 时、负载应处于另一模式:Ω

我们是否可以在不更改 LED 连接的情况下调整7~16V 的完整输入电压范围? 如以下方框图所示:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    请参考我的以下评论:

    1. TPS923651/0只能支持升压和降压-升压拓扑。 它不像 TPS922051/0那样支持降压拓扑。
    2. 由于电流限制、此处无法使用 TPS923650。
    3. 由于判断升压和降压-升压拓扑之间切换的边界的复杂性、因此不建议采用这种方式使用 TPS923651。
    4. 我建议您在所有输入/输出条件下使用采用降压/升压拓扑的 TPS923654/5。 您无需使用 TPS923654/5在不同拓扑之间切换。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的回答。

    如您所说、我可以  使用 TPS923654/5来设置降压/升压拓扑。  我们设计的输出电流应该在1A 左右、TPS923652能否使用?

    对于 TPS92365x 系列、 我还看到两种拓扑、如下所示:

     我们是否可以 在所有输入/输出条件下使用基于降压/升压拓扑的 TPS923652来设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    由于电流限制、此处无法使用降压/升压拓扑中的 TPS923652/3。

     此处可以使用降压/升压拓扑中的 TPS923654/5。

    此致、

    Steven