请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923650 Thread 中讨论的其他器件: TPS923651、TPS922051、 TPS923654、TPS923652
工具与软件:
尊敬的 E2E:
我们需要使用此 TPS923650D2DSGR 来自动使降压和降压/升压转换器正常工作。
示例:当输入为7~16V 时、负载为2~3 Ω LED (8~12V)、电流在1A 以内。
我们了解到、当 Vin 为7V 且 TPS923650 负载处于该模式:μ A 时

当 Vin 为16V 时、负载应处于另一模式:Ω

我们是否可以在不更改 LED 连接的情况下调整7~16V 的完整输入电压范围? 如以下方框图所示:

谢谢