This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:在电路 VCC_5V_ARM 关闭后、仍有1V 的电压输出

Guru**** 2494295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474263/lmr14030-there-is-still-a-1v-voltage-output-after-the-circuit-vcc_5v_arm-is-turned-off

器件型号:LMR14030

工具与软件:

您好、

 底板示意图:
主功能:POW_ARM 通过高低电平控制晶体管开关、从而控制 LMR14030SDDAR 的 EN 引脚高低电平。 实现5V 输出功率控制。


电流问题:电路负载是 ARM 嵌入式模块、一些模块无法启动、工程师认为在 VCC_5V_ARM 关闭后电路仍然有1V 电压输出、导致 ARM 嵌入式模块无法启动。

其他注意事项:
1、判断它是不是三极管引起的、三极管也被拆除了、通过 EN 和 GND 短路降低了电平、发现输出仍然为1V、因此认为这种现象属于芯片特性。
2.电源接通后,监视上升过程,发现无负载拉取。

您可以帮助说明问题的原因吗?

谢谢!

Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suri

    感谢您发送编修。

    我先看一下、然后再回复您

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    您可以帮助更新此问题吗?

    谢谢!

    Suri Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suri

    若要详细了解该问题、请在以下条件下分享输出电压波形

    1. 当 EN 强制为0 且 Vin 保持恒定时的 VOUT 和 SW 波形
    2. 当 EN 均强制为零、后跟 Vin 时的 VOUT 和 SW 波形。


    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suri

    有任何相关更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare