This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70018-Q1:TLV70018DDCR 会在通电后部分启动

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV70018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470389/tlv70018-q1-tlv70018ddcr-partially-starts-up-when-power-is-applied

器件型号:TLV70018-Q1

工具与软件:

在带有多个其他 LDO 的电路板上使用 TLV70018。  在下面的电路中、C52安装了10k 下拉电阻器。  无论如何、当出现3.3V 电源时、U3的输出会在再次关闭(绿色)之前上升到大约一伏特。  最后、使能信号置为有效(在 U3.3上测得的黄色)、并且所有电源(包括 U3)均开启。    电路中的 TLV70033DDCR (蓝色)或 TLV71211DBVR (红色)均不具有此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    请允许我在2-3个工作日内查看您的主题并与您联系。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 EN 引脚连接到了什么?  

    您是否确定此引脚在此期间不会意外地尝试打开部件?

    您是否尝试过其他器件、或者这是您尝试过的唯一器件?

    请在您有空时告诉我。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 连接到1.1V 电源的输出、在上面的示波器图中该输出显示为红色。   它具有10k 下拉电阻器、该信号在1.8V 电源的整个行为过程中处于低电平。  这在安装了该器件的每个电路板上实现了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 路径出现后、是否有任何可以反馈输出的路径?

    您能否同时向我们发送另一个波形、显示出现问题器件的输出时出现的3.3V 电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题可能在于两个 连接到3.3V (VCCA)和1.8V (VCCB)电源轨的 SN74AXC1T45DCKR。 没有其他器件共享3.3V 和1.8V 电源轨。  AXC 上电时序文档似乎显示不应发生这种电源轨反馈。

    www.ti.com/.../scea058a.pdf

    下面是显示 Vin (黄色)、EN (粉色)、Vout (蓝色)的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。 这是否回答了您的问题、或者您是否有任何其他疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细检查并系统删除了将3.3V 电源域连接到1.8V 电源域的任何内容、但仍然存在干扰。  唯一连接到1.8V 电源的是 IC、它仅由同时启用的其他电源轨供电。  在我可以看到的附近、这是此 LDO 的启动干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我现在正在为您研究这个问题。 请允许我在1-2个工作日内处理您的主题。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    汉娜让我做一些测量来研究这个。 与她讨论之后、我们相信 TLV70018-Q1的1.8V 输出会由其供电的 IC 上的另一个电源反馈。 为了查看 TLV70018-Q1是否存在导通干扰、我在实验室中设置了一个评估板、并在使能引脚保持低电平时使用快速和慢速斜升电源为其供电。 我无法重现您看到的输出瞬态。  

    快速斜坡、器件禁用:

    慢速斜坡、部分禁用:

    慢速斜坡、使能连接至 Vin:

    此致、

    Alex Davis