This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:是否可以将外部充电电源与电池的充电功率同步提供、并将其连接到音频放大器以实现更高的功率输出?

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475785/bq25856-q1-can-an-external-charging-source-be-provided-synchronously-with-the-charged-power-of-battery-tied-together-to-an-audio-amplier-for-more-greater-power-output

器件型号:BQ25856-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

请参阅所附 BQ25856的博客、为锂电池封装和音频放大器产品提供外部充电电源。 我们正在质疑是否可以将 它们的功率同步提供给放大器以实现更多 Largre 音频输出? 总功率的要求。

(假设、 当负载由于动态音频输出变化而变得很重时、 理论上期望它可以 在全功率情况下从 batt + 60W (12V x 5A、假设效率为100%)提供最大84W (8.4V x 10A)的输入电荷源= 144W)

您能给我们的意见是否可能实现的期望,包括操作。 以下是我们的理解和关注点、包括充电操作管理、还请查看它们并告知我们结果。


(1)由于锂电池的性能有限,最大 充电电流小于2.6A、因此当电压上升到 Vbatlowv 时、充电 IC 必须提供恒定电流(固定仅为2.6A)输出、因此音频放大器没有更多裕度、但电池可提供2.6A 或更低的电流、它是否正确?


2)当电压升至 VFB_reg (8.4V )时,恒定电压以较低和较低的充电电流提供,所以充电 IC 输出可以提供更大的功率,几乎全功率12V/5A ,同时电池也会提供8.4V x 10A 的全功率,以放大最大功率达到期望, 是正确的和可用的?


3)当电压由于负载消耗而下降到 Vrechg 以下时,充电 IC 将变为2.6A 的恒定电流充电,并且再次没有裕量给放大器,除了从电池供电只有2.6A 或更低。


(4)如果 VFB_reg 和 Vrechg 设置之间的迟滞太小、运行会因重复(1)、(2)和(3)而变得不稳定、因此我们认为 Vrechg 阈值需要设置为与 Vbatlow (3.0V*2=6V)相同、而不是建议的4.1V*2=8.2V 来实现稳定运行、是否存在任何问题?  首先、我们假设电池电量 通常不会充满。

PLE 找到下面的块以及充电操作和充电电流曲线、非常感谢您对整个解决方案的答复。

 e2e.ti.com/.../6886.BQ25856-CHARGING-SULUTION-AND-ISSUES .xlsx