This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:降压/升压充电解决方案

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25751, BQ25856-Q1, BQ25756, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463336/bq25750-buck-boost-charge-solution

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25751BQ25856-Q1BQ25756、

工具与软件:

您好、先生、

我们是否知道 BQ25750可支持  LiFePO4电池?  

但 BQ25751不支持  LiFePO4电池、对吧?

那么、BQ2575x 系列都支持 MPPT 功能?

本系列是否具有用于 EMI 的展频抖动功能?  

感谢您的帮助和向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。 此刻我已经被工作所淹没了。 下周我再回答您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢、有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    再次感谢您耐心倾听。

    Unknown 说:
    我们可以知道 BQ25750可以支持  LiFePO4电池吗?  [报价]

    是的、BQ25750可以支持 LiFPO4电池。

    但 BQ25751不支持  LiFePO4电池、对吗?

    是的、这是正确的。

    [报价用户 id="336896" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463336/bq25750-buck-boost-charge-solution "]所以 BQ2575x 系列全部支持 MPPT 功能?[/quote]

    除直流/直流转换器外、所有 BQ2575X 系列都具有 MPPT 功能。

    本系列是否具有用于 EMI 的展频抖动功能?  [报价]

    不支持、本系列不支持展频/抖动功能。

    我们还有 BQ25856-Q1、它确实支持抖动。 BQ25856-Q1是 BQ25756的汽车版本。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    明白了、感谢您的帮助和回复、

    我想知道为什么 BQ25750EVM 开发板仅设计用于4.2~55V 的输入范围? 而充电电压仅为30V?  

    该 IC 可以达到70V 的输入和输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是的、此 IC 可以在70V 输入或70V 输出下工作。

    BQ25750EVM 板的构建没有需要布线间距即可在70V 电压下运行。 这就是我们将 EVM 列为只能提供55V 电压的原因。 如果您更改 ACOV 和 ACUV 电阻器、则可以在更高的电压下运行电路板。 执行此操作时、请确保将电路板保持在安全的环境中。

    对于输出、我需要在 EVM 用户指南中解决该问题。 默认设置为29.4V (7节串联电池)。 您可以通过更改 EVM 上的 R64来更改电池充电电压。

    此外、我们还提供了 BQ2575X 常见问题解答页面 、可能会有所帮助。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的大力支持、我们可以在下面提出一些问题:

    1.当 BQ25750支持 MPPT 工作时、我们可以关闭 BATFET 栅极信号吗? 通过 ACUV/ACOV? 或者 i2c 寄存器是否支持该功能?

    2. BQ25750能否设置最小 MPPT 电源、并在未达到输入电源时自动打开电池电源供电(BATFET)电路?  

      防止系统关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    不用客气。 感谢您与我们在此方面的合作。

    当 BQ25750通过 MPPT 充电时、BATFET 将自动关闭。

    2. BQ25750可以设置使用 ACUV 从太阳能电池板汲取的最小电压。 一旦电压低于 ACUV、BQ25750将停止充电并导通 BATFET。 您可能需要一个微控制器来检测太阳能电池板的最小功率消耗。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    明白了、谢谢。

    此外、我们是否有 BQ25750 EVM 的 Orcad 文件? 或任何 CAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    不用客气。 感谢您在这方面的努力。

    这是 BQ25750 Altium 文件

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此外、我们还 有关于 BQ25750电源路径 切换的常见问题解答、这也可能会有所帮助。 如果 VBAT 高于30V、我建议在 BATDRV 上安装一个10Ω 和10nF 的 RC 滤波器。 10Ω 应与 BATDRV 和 FET 栅极串联。 10nF 电容应从 BATDRV 连接到 BATSRC。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    好~感谢您的大力建议和帮助。  

    我来确认一下、您是指下图中的 R9和 C38、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    不用客气。 感谢您的配合。

    让我确认一下、您的意思是喜欢下图中的 R9和 C38、对吗?

    是的、这就是我的意思。

    此致、
    埃森·加洛韦