主题中讨论的其他器件: BQ25751、 BQ25856-Q1、 BQ25756、
工具与软件:
您好、先生、
我们是否知道 BQ25750可支持 LiFePO4电池?
但 BQ25751不支持 LiFePO4电池、对吧?
那么、BQ2575x 系列都支持 MPPT 功能?
本系列是否具有用于 EMI 的展频抖动功能?
感谢您的帮助和向您学习。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
我们是否知道 BQ25750可支持 LiFePO4电池?
但 BQ25751不支持 LiFePO4电池、对吧?
那么、BQ2575x 系列都支持 MPPT 功能?
本系列是否具有用于 EMI 的展频抖动功能?
感谢您的帮助和向您学习。

Tommy、您好!
再次感谢您耐心倾听。
Unknown 说:我们可以知道 BQ25750可以支持 LiFePO4电池吗? [报价]是的、BQ25750可以支持 LiFPO4电池。
但 BQ25751不支持 LiFePO4电池、对吗?是的、这是正确的。
[报价用户 id="336896" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463336/bq25750-buck-boost-charge-solution "]所以 BQ2575x 系列全部支持 MPPT 功能?[/quote]除直流/直流转换器外、所有 BQ2575X 系列都具有 MPPT 功能。
本系列是否具有用于 EMI 的展频抖动功能? [报价]不支持、本系列不支持展频/抖动功能。
我们还有 BQ25856-Q1、它确实支持抖动。 BQ25856-Q1是 BQ25756的汽车版本。
请告诉我这是否解答了您的问题。
此致、
埃森·加洛韦
Tommy、您好!
是的、此 IC 可以在70V 输入或70V 输出下工作。
BQ25750EVM 板的构建没有需要布线间距即可在70V 电压下运行。 这就是我们将 EVM 列为只能提供55V 电压的原因。 如果您更改 ACOV 和 ACUV 电阻器、则可以在更高的电压下运行电路板。 执行此操作时、请确保将电路板保持在安全的环境中。
对于输出、我需要在 EVM 用户指南中解决该问题。 默认设置为29.4V (7节串联电池)。 您可以通过更改 EVM 上的 R64来更改电池充电电压。
此外、我们还提供了 BQ2575X 常见问题解答页面 、可能会有所帮助。
此致、
埃森·加洛韦
Tommy、您好!
不用客气。 感谢您与我们在此方面的合作。
当 BQ25750通过 MPPT 充电时、BATFET 将自动关闭。
2. BQ25750可以设置使用 ACUV 从太阳能电池板汲取的最小电压。 一旦电压低于 ACUV、BQ25750将停止充电并导通 BATFET。 您可能需要一个微控制器来检测太阳能电池板的最小功率消耗。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃森·加洛韦
Tommy、您好!
不用客气。 感谢您在这方面的努力。
如果您对此有任何问题、请告诉我。
此外、我们还 有关于 BQ25750电源路径 切换的常见问题解答、这也可能会有所帮助。 如果 VBAT 高于30V、我建议在 BATDRV 上安装一个10Ω 和10nF 的 RC 滤波器。 10Ω 应与 BATDRV 和 FET 栅极串联。 10nF 电容应从 BATDRV 连接到 BATSRC。
此致、
埃森·加洛韦
Tommy、您好!
不用客气。 感谢您的配合。
让我确认一下、您的意思是喜欢下图中的 R9和 C38、对吗?
是的、这就是我的意思。
此致、
埃森·加洛韦