This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:修改 PACK+电容器。

Guru**** 2562620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475959/bq40z50-r2-modification-of-pack-capacitors

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们的一个客户已请求修改射频要求。

如果一个额外的560pF 电容器与原来的两个0.1uF 电容器并联、则会有效地增加电容值。

您能否说明 TI 以前是否有此修改方面的经验? 此外、在进行此变更时、我们是否需要注意任何潜在的问题或注意事项(例如电路稳定性、性能下降或对其他参数的影响)?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    添加560pF 电容器不应影响系统的整体性能。 添加一个电容器将增加较高频率的滤波、并整体消除电压内的纹波

    此致、
    艾伦