请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC30-Q1 工具与软件:
TPS1HTC30-Q1数据表指定了最大 PWM 频率为750Hz。
而在其他来源中、最大 PWM 频率是通过将 Ton 和 Toff 值相加来计算的。
TPS1HTC100-Q1:TPS1HTC100-Q1 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
添加数据表中的最大 Ton 和 Toff 值(200 + 230 = 430us)时、得到的频率约为2.3kHz。
为什么数据表值和计算得出的频率之间差异很大?