This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:TPS1HTC30-Q1有关最大 PWM 的问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474902/tps1htc30-q1-tps1htc30-q1-question-about-max-pwm

器件型号:TPS1HTC30-Q1

工具与软件:

TPS1HTC30-Q1数据表指定了最大 PWM 频率为750Hz。

而在其他来源中、最大 PWM 频率是通过将 Ton 和 Toff 值相加来计算的。

TPS1HTC100-Q1:TPS1HTC100-Q1 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

添加数据表中的最大 Ton 和 Toff 值(200 + 230 = 430us)时、得到的频率约为2.3kHz。

为什么数据表值和计算得出的频率之间差异很大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在检查这一点,明天会回到你的一天结束。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要考虑数据表中列出的 mA toff 值、您应该考虑限制该值的因素不止 Ton / PWM 周期。  

    例如、热性能是主要限制因素之一。  

    如需更全面地了解 HSS 的最大 PWM 限制、请考虑本应用手册和参考第2和第3节。  

    www.ti.com/.../slvaf10.pdf

    谢谢!

    Sarah