主题中讨论的其他器件: PMP11257
工具与软件:
我们设计了采用 TPS2378进行 PoE 协商。 工作良好;并且已知可与各种以太网交换机配合使用。 APD 可以正常工作、即来自另一个电源的电源很好地验证了 PoE 等 CDB 帮助我们实现了一个相当缓慢的启动。
但是、从 Vfeed (即转至 VDD 的正40-60伏 PoE 电压)接线的红色 LED 不会按预期加电。 将电阻器值更改为10k、等等均无济于事。
我是否会对数据表产生误解? 原理图;Vfeed/GndFeed 通过二极管桥从以太网变压器上的中心抽头生成。 LED 是一个无名称 0603 SMD LED,正向电压约1.7V 在2mA 2003. 将引脚7 (或 LED 的阴极)接地、直接接地或通过10k 电阻器接地、都使其按预期亮起)。