This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:T2P;集电极开路到接地问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, PMP11257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474726/tps2378-t2p-open-collector-to-ground-issues

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: PMP11257

工具与软件:

我们设计了采用  TPS2378进行 PoE 协商。 工作良好;并且已知可与各种以太网交换机配合使用。 APD 可以正常工作、即来自另一个电源的电源很好地验证了 PoE 等 CDB 帮助我们实现了一个相当缓慢的启动。

但是、从 Vfeed (即转至 VDD 的正40-60伏 PoE 电压)接线的红色 LED 不会按预期加电。 将电阻器值更改为10k、等等均无济于事。

我是否会对数据表产生误解? 原理图;Vfeed/GndFeed 通过二极管桥从以太网变压器上的中心抽头生成。 LED 是一个无名称 0603 SMD LED,正向电压约1.7V 在2mA 2003. 将引脚7 (或 LED 的阴极)接地、直接接地或通过10k 电阻器接地、都使其按预期亮起)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dirk、

    感谢您发送编修!

    1.如果 TPS2378连接到2/3/4型 PSE、T2P 将为低电平。 如果 PSE 是1类或无源注入器、直流插孔... T2P 将保持高阻抗。   

    2.如果您使用 PSE 进行开路负载测试,请确保在 TPS2378的 VDD - RTN 端添加>0.8W 的虚拟负载。 否则、PSE 可能会由于维护功率特征丢失而断开端口。  

    3. 22kOhm 电阻的功耗可达到57V^2/22k =~0.15W。 请考虑使用额定功率较高的封装或电阻较高的封装。   

    4.如果你使用 APD 作为适配器优先级电路。 R67 - R69 APD 电阻分压器可能无效。 APD 需要始终小于18V。 通常、R67明显高于 R69。

    5. PMP11257是一种采用 TPS2378的降压转换器(https://www.ti.com/tool/PMP11257)。 可能会有所帮助。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我们知道它不会断开/供电。 我们可以在开关中看到、它的功耗为预期的1.2W 至1.4W。 因此、我认为第2点没有实际意义。
    第3点-是-已采取-是一个大型1206封装。
    点4 -在本例中为 VCC -该部分电路正常工作。

    这样就保留1、我们想知道它所使用的所有开关是否都能在现场全部切换回/回到1类。 这将是奇怪的-因为大多数是现代、典型的企业样式、POE++类型的交换机。 我们将对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dirk、

    感谢您的答复。

    我想它是由您设置的分级电阻导致的。 您的分级引脚设置为具有1270欧姆电阻的0类、从而使2类(30W) PSE 只能 对 TPS2378进行1类(15.4W)电源握手。 在本例中、T2P 将是 Hi-Z。

    您可以将 CLS 电阻设置为~63.4Ohm、以启用2类握手。

    此致、

    Diang