This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:DSG 和 CHG FET 未导通

Guru**** 2642305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474252/bq2980-dsg-and-chg-fets-not-turning-on

器件型号:BQ2980

工具与软件:



您好!

请参阅 BQ298018的原理图。 我已将电池连接到 BATT 和 GND 端子。 电池电压为3.3V。 但在 PACK+和 PACK-端子上没有获得任何输出。 我已尝试通过台式电源(4.2V)为 PACK 端子提供电源、但 IC 未亮起。 原理图或任何连接是否有问题? 如有任何帮助、将不胜感激。

编辑:JP201在 PCB 上用焊料坯关闭

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achal、您好!

    BQ2980最初在 SHUTDOWN 模式上电。 要进入 NORMAL 模式、Vbat 和 Vpack 必须满足 UV 恢复要求。  对此进行了更详细的介绍  第7.4.1.1节:上电复位(POR) 负载。

    您还可以尝试先短暂地短接 Vbat 和 Vpack、以实现此目的。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了以下操作:

    1.在 PACK+和 PACK-端子上提供充电电压(4.2V 和4.3V)
    2.短接 Vbat+和 Vpack+

    这些都不起作用。 我检查了 CHG 和 DSG FET 的电压。 DSG FET 上的电压为0V、CHG FET 为0.3V 至0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achal、您好!

    尝试启动器件时、您是否介意分享 CTR、BAT 和 VDD 上的电压波形?

    在为 BQ298x 选择 FET 时、另一个需要注意的问题是该器件将 Vgs 限制在8V 以下。 中进一步提到了这一点 第8.2.1.3节选择功率 FET  应用和实现部分。 您是否介意移除 MOSFET 并查看 DSG/CHG 引脚上是否存在电压? 我们通常推荐最大漏电流为1uA 的 MOSFET。

    此致、
    Alexis